This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:Processor SDK RTOS v11.0.0.6 在 J721E SDK 中显示 Linux+RTOS 模式的设置。

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1549421/tda4vm-processor-sdk-rtos-v11-0-0-6-display-settings-for-both-linux-rtos-mode-in-j721e-sdk

器件型号:TDA4VM


工具/软件:

大家好。

我正在使用 J721E EVM 并尝试运行 TIDL 演示、但无法启动并运行显示。 我一直在显示器上使用 EDP 端口。

 

如果将预编译的二进制文件用于 Vision 应用用例、会发生什么情况。  如果我们使用预编译的二进制文件运行视觉用例、显示是否默认启用或需要任何其他设置?

 

如何在 MCU 端进行调试、以防内核已启用以显示在预编译的二进制文件上。


谢谢。此致
Firdose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../setup.txt

    我还附加了设置日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Firdose、

    如果我们将预编译的二进制文件用于 Vision 应用用例、会发生什么情况。  如果我们使用预编译的二进制文件运行视觉用例、显示是否默认启用或所需的任何其他设置?

    是、在这种情况下、显示已启用。

    如果内核已启用、可在预编译二进制文件上显示、如何在 MCU 端进行调试。

    您可以使用 CCS + JTAG。  

    此致、

    Brijesh