This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:CddIpc 驱动程序的代码编译错误

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1532720/processor-sdk-am62x-code-compilation-error-for-cddipc-driver

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X


工具/软件:

您好团队:

MCAL 软件包:MCAL Sitara_SitaraMPU_10.01.00.02

编译器: arm-clang-3.2.0_LTS

在集成上述 MCAL 软件包中的 CddIpc 驱动程序时、报告了以下代码编译错误:

函数声明存在于 ipc_soc.h 中、但定义位于 app_utils_cdd_ipc.c 中、在以下条件检查下、我们使用了 SOC_AM62X。

请您就此提供反馈意见。

BR、

Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    我们已在最新的 11.1 MCAL SDK 中从 IPC 驱动程序中删除了此函数。 您能看一下吗?

    此致、

    Nihar Potturu。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nihar:

    感谢您的意见。

    我们将在集成 MCAL _SitaraMPU_11_01_00_03 期间检查这一点、并提供反馈。

    您能否告知我们如何为 MCAL Sitara_SitaraMPU_10.01.00.03 进行修复、因为目前正在运行的项目没有 MCAL 更新计划?

    BR、

    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    [引述 userid=“587427" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1532720/processor-sdk-am62x-code-compilation-error-for-cddipc-driver/5956860

    您能否告知我们如何为 MCAL Sitara_SitaraMPU_10.01.00.03 进行修复、因为目前正在运行的项目没有 MCAL 更新计划?

    [/报价]

    您可以获取 11.1 Cdd_Ipc 中特定于 sdk.c 文件的更改并在 10.1 版本中应用这些更改。

    此致、

    Nihar Potturu。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nihar:

    感谢您的意见。
    我们已根据 11.1 Cdd_Ipc 更新了 SDK.c、代码编译看起来可以。

    BR、
    Shubham