This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:运行 SDL Tog 示例当进行故障注入时、芯片显示复位

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1548985/processor-sdk-am62x-run-sdl-tog-example-when-do-the-fault-injection-the-chip-shows-reset

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X


工具/软件:

我正在运行 sdl_tog_am62x-sk_m4fss0-0_nortos_ti-arm-clang。

TOG 是一个系统示例

问题:R5 内核应运行哪个示例以支持成功执行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请从 MCU+SDK 查看以下系统示例。

    mcu_plus_sdk_am62x_11_01_00_13/examples/sdl/stog_r5f/am62x-sk/system_nortos

    此致、

    Nihar Potturu。