主题:AM62P 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好 TI
现在我使用 eMMC 引导 AM62P SKEVM 板、我 在 EMMC 中 成功使用了 DFU 闪存引导和 rootfs 文件
但启动失败, 在 等待根设备 PARTUID=76d18add-2a18-B64b-9c38-80a2b9b9f614 时停止。
这是启动日志
可以检查
e2e.ti.com/.../7612.boot_5F00_log.txt
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好 TI
现在我使用 eMMC 引导 AM62P SKEVM 板、我 在 EMMC 中 成功使用了 DFU 闪存引导和 rootfs 文件
但启动失败, 在 等待根设备 PARTUID=76d18add-2a18-B64b-9c38-80a2b9b9f614 时停止。
这是启动日志
可以检查
e2e.ti.com/.../7612.boot_5F00_log.txt
谢谢
我在 Linux 内核 补丁 0001-test-dts.patch 中进行了修改
From 639b00abb37e0e78f6abdafce90fea4a0189db1e Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: suipengfei <suipengfei01@163.com>
Date: Thu, 24 Jul 2025 14:02:59 +0800
Subject: [PATCH] test-dts
---
arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am62p5-sk.dts | 4 ++--
kernel/configs/ti_early_display.config | 5 ++++-
2 files changed, 6 insertions(+), 3 deletions(-)
diff --git a/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am62p5-sk.dts b/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am62p5-sk.dts
index ddcbdee853e6..85635c91d6ec 100644
--- a/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am62p5-sk.dts
+++ b/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am62p5-sk.dts
@@ -36,7 +36,7 @@ chosen {
#address-cells = <2>;
#size-cells = <2>;
ranges;
-
+ bootargs = "console=ttyS2,115200n8 root=/dev/mmcblk0p1 rw rootfstype=ext4 rootwait";
stdout-path = &main_uart0;
framebuffer0: framebuffer@0 {
@@ -605,7 +605,7 @@ &main_i2c2 {
};
&sdhci0 {
- status = "okay";
+ status = "disabled";
ti,driver-strength-ohm = <50>;
disable-wp;
bootph-all;
diff --git a/kernel/configs/ti_early_display.config b/kernel/configs/ti_early_display.config
index 06aee44546f2..d45e8093a4ce 100644
--- a/kernel/configs/ti_early_display.config
+++ b/kernel/configs/ti_early_display.config
@@ -42,7 +42,7 @@ CONFIG_PTP_1588_CLOCK=m
# Remove MMC support
#
# This reduces kernel image size by 137.2KB and reduces boot time by 32ms
-CONFIG_MMC=m
+# CONFIG_MMC is not set
### Additional reduction ###
@@ -216,6 +216,9 @@ CONFIG_FB_SIMPLE=y
CONFIG_BACKLIGHT_CLASS_DEVICE=y
CONFIG_DRM_PANEL_LVDS=y
CONFIG_DRM_PANEL_SIMPLE=y
+CONFIG_DRM_SII902X=y
+CONFIG_DRM_SIMPLE_BRIDGE=y
+CONFIG_DRM_DISPLAY_CONNECTOR=y
CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE=n
CONFIG_LOGO=n
--
2.34.1
我补充
src_URI +=“文件://k3/defconfig“
src_URI +=“文件://0001-test-dts.patch“
位于 linux-ti-staging_6.12.bb
谢谢
现在、我 启用 eMMC CONFIG_MMC=y 在和内核中 DTS 中的状态=“Okay"</s>“
已解决问题
非常感谢