主题中讨论的其他器件:SK-AM62B-P1、 AM625
工具/软件:
你(们)好
我们参考 SK-AM62B-P1 的 EVM 设计了一个新电路板(DDR4 也使用相同的元件)
当前使用 MMC1 引导、但控制台在以下时继续停止。 (我们的 SD 卡可以在 EVM 中正常引导、但我们使用的 CPU 是 AM6234)
U-Boot SPL 2025.01-00406-gcd91d7360181 (2025 年 3 月 25 日 — 16:14:37 +0000)
SYSFW ABI:4.0(固件版本 0x000b'11.0.7--v11.00.07 (Fancy Rat)')
将 DT 中的 A53 CPU 频率更改为 1250000000Hz (T 级
SPL 初始栈使用量:13424 字节“
我们搜索了一些 E2E 信息、看到有人说控制台因为 DDR 初始化问题而停止在这里。 此信息是否正确?
此外、对于 DDR4 器件、硬件已确认电源和复位信号正常。
请问我们还可以寻找哪些其他可能的问题方向? 无论是软件还是硬件。