This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:SK-AM62A-LP 赢得了't BOOT–LD3 闪烁 15 次、没有 UART 输出

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1548598/sk-am62a-lp-sk-am62a-lp-won-t-boot-ld3-flashes-15-times-no-uart-output

器件型号:SK-AM62A-LP


工具/软件:

我一直在尝试 启动 SK-AM62A-LP 评估板、但到目前为止还无法使其正常工作。

插入 USB-C 电源时、LED LD3 快速闪烁 15 次 (我不得不使用慢动作视频进行计数)。 之后、只有 LD4  保持开启状态。 LD4 是 USB-C 电源端口旁边的 LED。 无论我是否具有引导映像的 SD 卡 ( tisdk-edgeai-image-am62a-evm.wic.xz)、电路板的行为都相同。

我也看不到通过 UART 的任何输出。 连接 UART micro-USB 电缆时、端口旁边的 LED 亮起、但终端上没有输出(波特 115200、8N1,无流控制)。 我尝试了多条电缆、带屏幕的 Linux、带有 TeraTerm 和 FTDI 驱动程序的窗口。 没有 HDMI 视频输出、 显示屏保持空白并停止工作。


我已经尝试了各种 USB-C 电源。 我首先尝试了 Raspberry PI 电源、然后使用了戴尔笔记本电脑的 USB-C 电源。 各种手机充电器等等。  

我遵循了此处所示的快速入门指南: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__Ad1jyiEb4TjMlYdFT4ECGw__PROCESSORS-DEVTOOLS__FUz-xrs__LATEST。  

 为 microSD 引导正确设置了我的引导配置开关。  

此时、我不确定如何继续。

  • 是否有任何书面说明的含义 LD3 闪烁 15 次

  • 我有坏板吗?

  • 是否有可以使用的已知恢复或调试方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来您的电路板有问题。  拔下所有电缆和 SD 卡、然后再次尝试通电。  4 盏 LED 灯

    如果您没有得到这个、则会出现电源问题。  您也可以尝试使用其他 USB-C 电源端口。  确保您使用的电源电流至少为 3A

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RIP。 它应该能与 Raspberry Pi 电源配合使用。 该器件具有所需的 5 伏 3 安电流。  

    我是否能够更换该板? 我们 5 月很晚才订购。