This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AUDIO-AM62D-EVM:在 CCS 中设置主机仿真工程

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1549137/audio-am62d-evm-setting-up-host-emulation-project-in-ccs

器件型号:AUDIO-AM62D-EVM


工具/软件:

您好、
 
我创建了 DotProduct 项目、但我仍然没有任何硬件、因此我尝试在主机仿真模式下运行该项目。
我正在尝试使用  C7000 主机仿真 v5.0.0.LTS 用户指南
仍然无法正常工作。
您是否有关于在 CCS 中创建主机仿真工程的任何分步指南?
谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 不支持构建在主机系统(Windows 笔记本电脑、Linux Box 等)上执行的程序。  您可能会考虑使用 VS Code 或类似的东西。  但 TI 未发布有关使用 VS Code 构建主机仿真程序的详细信息的说明。   

    请访问 C7000 编译器视频系列、并查看标题为“运算放大器“的视频 主机仿真

    谢谢。此致、

    -乔治