This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:与 OMAP-L39;s 时钟源的铁氧体磁珠相关的 VDD 电容器放置

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1550119/omap-l138-vdd-capacitor-placement-in-relation-to-the-ferrite-beads-for-omap-s-clock-source

器件型号:OMAP-L138


工具/软件:

您好的团队、

在勘误表第 2.1.4 节中、提到 VDD 滤波器铁氧体磁珠和电容器应按下图放置到时钟源中。  

问题 1:C1 应该放置在磁珠之前(如图所示)、还是应该放置在磁珠之后尽可能靠近 VDD 引脚的位置?

问题 2:下图中假定 ESD 源位于哪里? (我假设使用 3.3V 线)

此致、

Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是对的。 按图中所示连接器件不是一种好的设计做法。 这种连接拓扑可能会导致时钟源电源产生非常大的噪声、并可能影响时钟源的性能。 滤波器应实现为 π 型低通滤波器、其中铁氧体磁珠的两侧都有一个大容量 电容器、并在铁氧体磁珠的时钟源侧放置一个高频电容器。

    我将请求对图进行更新。

    此致、
    Paul