This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J784S4XEVM:使用 PCIe IO

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1549096/j784s4xevm-use-of-pcie-io

器件型号:J784S4XEVM


工具/软件:

您好:

我们正在开发 Jacinto J784s4 作为根复合体与定制 FPGA 端点之间的 PCIe 链路。
我们的用例需要在 FPGA 上使用多个 PCIe BAR。 对于某些流、我们想将一个 BAR 指定为 I/O BAR(而不是存储器 BAR)、以便让 ARM CPU 执行直接 I/O 读取/写入事务。 目标是分离流量、防止发布的事务阻止关键命令、并通过 I/O 栏确定某些控件的优先级。

查看 TRM(第 12.2.3.3.6 节)后、 我们注意到“RP 模式下的 I/O 读/写出方向“列于支持的事务中。

此外、我们对其进行了测试、并看到 IO BAR 被分配:  

[    0.613253] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[    0.613259] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0xffff] (bus address [0x10001000-0x10010fff])
[    0.613263] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x10011000-0x17ffffff]
[    0.613293] pci 0000:00:00.0: [104c:b012] type 01 class 0x060400
[    0.613298] pci_bus 0000:00: 2-byte config write to 0000:00:00.0 offset 0x4 may corrupt adjacent RW1C bits
[    0.613406] pci 0000:00:00.0: supports D1
[    0.613409] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot
[    0.615349] pci 0000:00:00.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
[    0.616014] pci 0000:01:00.0: [10ee:9034] type 00 class 0x058000
[    0.620254] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: initial BAR value 0x00000000 invalid
[    0.620258] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [io  size 0x8000]
[    0.620281] pci 0000:01:00.0: reg 0x14: [mem 0x00000000-0x001fffff]
[    0.641938] pci_bus 0000:01: busn_res: [bus 01-ff] end is updated to 01
[    0.641957] pci 0000:00:00.0: BAR 14: assigned [mem 0x10200000-0x103fffff]
[    0.641962] pci 0000:00:00.0: BAR 13: assigned [io  0x8000-0xffff]
[    0.641966] pci 0000:01:00.0: BAR 1: assigned [mem 0x10200000-0x103fffff]
[    0.646188] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [io  0x8000-0xffff]
[    0.646235] pci 0000:01:00.0: BAR 0: error updating (0x10009001 != 0x10008001)
[    0.653446] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.653451] pci 0000:00:00.0:   bridge window [io  0x8000-0xffff]
[    0.653458] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x10200000-0x103fffff]
[    0.653524] pcieport 0000:00:00.0: of_irq_parse_pci: failed with rc=-22
[    0.660132] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0000 -> 0003)
[    0.660306] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 407
[    0.660467] pcieport 0000:00:00.0: AER: enabled with IRQ 407
[    0.660735] j721e-pcie 2910000.pcie: host bridge /bus@100000/pcie@2910000 ranges:
[    0.660752] j721e-pcie 2910000.pcie:       IO 0x0018001000..0x0018010fff -> 0x0018001000
[    0.660762] j721e-pcie 2910000.pcie:      MEM 0x0018011000..0x001fffffff -> 0x0018011000
[    0.660772] j721e-pcie 2910000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0xffffffffffff -> 0x0000000000
[    1.664195] j721e-pcie 2910000.pcie: PCI host bridge to bus 0001:00
[    1.664201] pci_bus 0001:00: root bus resource [bus 00-ff]
[    1.664206] pci_bus 0001:00: root bus resource [io  0x10000-0x1ffff] (bus address [0x18001000-0x18010fff])
[    1.664210] pci_bus 0001:00: root bus resource [mem 0x18011000-0x1fffffff]
[    1.664230] pci 0001:00:00.0: [104c:b012] type 01 class 0x060400
[    1.664235] pci_bus 0001:00: 2-byte config write to 0001:00:00.0 offset 0x4 may corrupt adjacent RW1C bits
[    1.664347] pci 0001:00:00.0: supports D1
[    1.664350] pci 0001:00:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot
[    1.666280] pci 0001:00:00.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
[    1.666397] pci_bus 0001:01: busn_res: [bus 01-ff] end is updated to 01
[    1.666410] pci 0001:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
[    1.666462] pcieport 0001:00:00.0: of_irq_parse_pci: failed with rc=-22

我们的问题是:

  • 在 Jacinto J784S4 上、是否可以实际对 PCIe 端点 (FPGA) 上的 I/O 栏执行读取/写入访问?
  • 如果没有、是否有任何硬件或软件权变措施(设备树,内核,配置)来启用此功能?
  • 如果无法做到这一点、您能否确认只有内存条 (MEM) 可真正访问?

非常希望提供有关 SoC 限制的任何文档指导或详细说明。

非常感谢您的帮助!

此致、

K.Luong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 K.Luong:

    我不知道特定于访问 I/O 栏的限制。  

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您发送编修。

    不过、我们可以在我给您的上一次捕获中看到一个错误。  

    [    0.646188] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [io  0x8000-0xffff]
    [    0.646235] pci 0000:01:00.0: BAR 0: error updating (0x10009001 != 0x10008001)

    已分配条形图、但看起来该条形图不可用。

    您能就此为我们提供帮助吗?

    此外、您能否告诉我们您是否已经测试过此功能、或者您的客户是否已经测试过此功能?

    提前感谢您的帮助。

    此致。

    K.Luong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 K.Luong:

    这似乎无法写入 PCIe 设备的配置寄存器:

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takuma:  

    是的,这是我看到的。 但是、我想知道它是由 TI 还是任何客户进行了测试? 这是一个传统功能、我们担心硬件不支持它。

    您是否有一些关于这方面的文档来帮助我们实现这一目标?

    提前感谢。

    此致、

    K.Luong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 K.Luong:

    我们不会专门测试 IO BAR 功能。 在 FPGA 端、用于设置 BAR0 的 PCIe 配置寄存器是否 可写入、是否这个未更改的特定位是可写入的?

    此致、

    Takuma