This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844 - CCSTUDIO:如何使用名为 example.syscfg 的生成代码工具更新 Drivers_open 函数?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6844, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1545130/awrl6844---ccstudio-how-can-i-update-the-drivers_open-function-by-using-the-generated-code-tool-named-example-syscfg

部件号:CCSTUDIO
Thread:AWRL6844SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

我想在我的工程中添加一个 CBUFF 模块、因此我在 example.syscfg GUI 工具中添加一个 CBUFF 驱动程序、然后构建我的工程。 但在 Drivers_open 中找不到 Drivres_cbuffOpen 函数、必须手动将其打开。

    在编译工程时、Drivers_open 函数如何自动添加 Drivres_cbuffOpen?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您使用什么器件?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AWRL6844

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我将提请器件专家注意本主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    让我在内部提出这个问题。 您应该能够 在启动过程中手动调用 Drivres_cbuffOpen 以继续

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道  在启动过程中可以手动调用 Drivres_cbuffOpen 来继续。 我想知道为什么它不在 Drivers_open () 中自动更新? 为什么 EDMA、QSPI、GPIO、i2c、RTI 和 UART 可以自动更新为 Drivers_open?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    对于此特定驱动程序、SysConfig 的后端脚本中存在缺失。 它将作为内部问题提出。

    此致、

    Ajay