Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH、 AM69A
工具/软件:
尊敬的 TI 支持团队:
我目前正在努力使用Processor SDK 10.0.0.5 中提供的 edgeai-tidl-tools (github.com/.../rel_10_00) 和 TIDL 运行时、在 TDA4VH (J784S4) EVM 平台上部署深度学习模型。
我们有一个 TensorFlow Lite (.tflite) 格式的预训练模型: https://storage.googleapis.com/mediapipe-assets/face_landmark.tflite 可从下面的论坛链接下载
我们希望在 EVM(最好是在 DSP 或 C7x-MMA 内核上)上通过硬件加速运行该电机。
请提供以下方面的详细指导:
使用 edgeai-tidl-tools 将.tflite 模型转换为 TIDL 支持的.bin 格式 (tidl_net.bin 和 tidl_io.bin)**、具体步骤是什么?
型号要求是什么?
模型是否需要完全量化为 int8?
浮点数或混合.tflite 模型可以转换吗?
如果需要量化:
建议使用什么方法来量化模型(例如,使用 TensorFlow 训练后量化)?
是否必须从 TensorFlow SavedModel 或 Keras .h5 格式开始?
我们感谢您提供正式的分步流程或参考文档、以确保我们遵循从模型准备到部署的正确方法。
期待您的指导。
Rupali Jadhav
SRM Technologies Private Limited、金奈
电子邮件:rupali.bhagavan@srmtech.com
目标平台:TDA4VH (J784S4) EVM
SDK 版本:10.0.0.5