This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62P-LP:在采用 Android 15 的 AM62P 上启用多个 DTBO (4 个 MCAN、Microtips OLDI 面板、M.2-CC3301 WiFi)

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P, CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1548240/sk-am62p-lp-enabling-multiple-dtbos-4x-mcan-microtips-oldi-panel-m-2-cc3301-wifi-on-am62p-with-android-15

器件型号:SK-AM62P-LP
主题:AM62P 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI E2E 社区:

我们将使用 AM62P SK EVM 并参考 Processor SDK Android 文档(版本 10.01.01)、将基于 AM62P 的工程从 Android 14 迁移到 Android 15、网址为:

https://software-dl.ti.com/processor-sdk-android/esd/AM62PX/10_01_01/docs/devices/AM62PX/android/Application_Notes_ dtbo_support=html#android-dtbo

我们的应用程序要求同时启用以下设备树覆盖层 (DTBO):

  • 索引 9. :4 个 MCAN 接口(需要外部 CAN 收发器)
  • 索引 10 :Microtips Technology USA 10.1 英寸 WUXGA (1920x1200) OLDI 面板
  • 索引 12 : M.2 连接器上的 M.2 CC3301 WiFi 板

然而、该文件明确指出: “不支持多个 DTBO“。  

您能否就如何启用提供指导或建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    现在、我为您准备的唯一解决方案是将您需要的所有 dtbo 合并到一个中、并将此 dtbo 加载到 uboot 中。

    我们努力重新添加多个重叠支持、但我没有为您提供交货日期。

    Guillaume