This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:如何在 BeagleBone AI-64 上安装 TI Edge AI SDK?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1549671/tda4vm-how-to-install-ti-edge-ai-sdk-on-beaglebone-ai-64

器件型号:TDA4VM


工具/软件:

您好、

我正在使用 BeagleBone AI-64 视图。 我将以下映像刷写到 eMMC:

黄蜂
복사편집 μ s
bbai64-emmc-flasher-debian-12.11-minimal-v6.12-arm64-2025-06-30-8gb.img

主板可以正常启动到 Debian 12.11 minimal 中。
现在我要安装 TI Edge AI SDK (例如 edgeai-gst-apps、edgeai-apps-utils、onnxruntime-tidl 等)、以便我可以运行我的 ONNX 模型 (YOLOv8) 并流式传输推理结果。

但是、我面临着以下问题:

  1. setup_script.sh从克隆的运行edgeai-gst-apps失败:

    致命错误:无法访问'git.ti.com/.../':
    无法连接到服务器
    安装失败! :确保您有活动的网络连接

    它似乎git.ti.com是不可访问的。

  2. 我尝试了edgeai-apps-utils从 GitHub 手动克隆、但该脚本仍然需要 TI Git 服务器。

  3. 安装所需的软件包gir1.2-gst-1.0(如和 VIA)onnxruntime-tidlapt不起作用、因为repos.beagleboard.org无法解析存储库:

    W:无法获取 repos.beagleboard.org/.../InRelease
    无法解析“REpos.beagleboard.org'

目前、我遇到了一个在 AI-64 上运行的 Debian 12.11 最小系统、但没有 TI Edge AI SDK 组件。

我的问题:

  • 是否可以在上安装 TI Edge AI SDK Debian 12.11 最小 要求?

  • 如果是、建议的方法是什么、因为git.ti.com无法访问?

  • 我是应该将 TI SDK 映像(例如 Processor SDK Linux)刷写到电路板上、还是可以将 SDK 添加到我现有的 Debian 安装中?

  • 如果需要刷写、是否有已包含 Edge AI SDK 10.0 或 11.0 的 BeagleBone AI-64 兼容映像?

提前感谢您的指导。