This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J784S4XEVM:MMCSD 寄存器全部为 0

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1549786/j784s4xevm-mmcsd-registers-all-0

器件型号:J784S4XEVM


工具/软件:

您好:

我们目前在使用 MMCSD 控制器时遇到了问题。

在应用程序外、我们启动 A72 并从此处执行代码。 如果我们尝试从 MMCSD 控制器访问寄存器、则它们全部为零。

启动后是否需要软件明确请求 MMCSD 器件?

当我们在 R5 上引导 SBL 时、我在任何地方都看不到对 Sciclient_pmSetModuleState 的调用来激活器件、因此我假设初始化一直完成。

提前感谢您。

Br Jonas Mohs.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonas、

    当我们在 R5 上引导 SBL 时、在任何地方都看不到调用 Sciclient_pmSetModuleState 来激活器件、因此我假设初始化已经完成。

    您使用的引导介质是什么? 您可以尝试使用 eMMC 引导模式吗?

    在应用程序中、我们启动 A72 并从此处执行代码。 如果我们尝试从 MMCSD 控制器访问寄存器、则它们全部为零。

    您能详细说明一下如何尝试访问寄存器以及应用程序的功能吗?

    此致

    Gokul