This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L-PROCESSOR-SDK:McBSP 支持及其与 AM62L 上 McSPI 的关系的阐释

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1549489/am62l-processor-sdk-clarification-on-mcbsp-support-and-its-relation-to-mcspi-on-am62l

器件型号:AM62L-PROCESSOR-SDK
主题中讨论的其他器件:AM62L

工具/软件:

您好、

我想检查是否 McBSP(多通道缓冲串行端口) 该处理器支持接口。 我在 TRM 或数据表中找不到任何 McBSP 的参考、因此只需要确认它是否可用。 此外、AM62L 中的 McBSP 和 McSPI 之间是否有任何关系或依赖关系? 请澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dheeraj

    任何 AM6x 系列器件都不支持 McBSP。 McBSP 和 McSPI 之间没有关系。  

    如果是音频应用程序、则最接近 McBSP 的将是使用 McASP。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mukul、  

    感谢您的更新