This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:优化总结

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1549525/tda4ven-q1-optimization-summary

器件型号:TDA4VEN-Q1


工具/软件:

您好、工程师:

我对使用的编译过程有疑问 edgeai-tidl-tools 。 我不明白中的颜色 “优化后的节点“ 指示正确性或错误。

我们可以在“优化后的节点“图中看到红色和绿色。 此处的红色是否表示不受支持的运算符? 不过、我查看了 github.com/.../custom_model_evaluation.md 并发现 TIDL_SliceLayer 支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Ylinly、

    白色表示优化后“无变化“。   绿色表示层减少、红色表示优化后添加层。   TIDL 将重新格式化图形、并通过优化使其在功能上保持不变。   

    通过优化减少层数的好处是显而易见的。  添加层是诸如 batchnorm 之类的层或其他 优化通过网络的数据流的操作。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!