This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:我需要使用 TMS320C6748 ZWTD4、但可以使用 TMS320C6748 ZWTA3 吗? 可能会出现哪些潜在问题?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1548953/tms320c6748-i-need-to-use-tms320c6748-zwtd4-but-can-i-use-tms320c6748-zwta3-what-potential-issues-could-arise

部件号:TMS320C6748


工具/软件:

我应该使用的是 TMS320C6748 ZWTD4、但最终使用的是 TMS320C6748 ZWTA3。 
用于设计验证的环境电磁测试已完成、开发人员将系统时钟设计为 456MHz。
我是否需要更换芯片? 可能会出现哪些潜在问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lee

    如果您问如果您将 A3 版本计时到 456MHz、可能会出现什么问题、我不能肯定、但您可能会遇到随机的时间相关问题。 这些可能不会在产品生命周期的早期出现、但可能会在后期出现。 该器件的 OPN 不符合该运行速度。  

    如果您询问应用程序在 375MHz 范围内的性能、我无法评估。

    ——保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。  和其他队列

    1.  如果我使用的 DSP 的全部性能不足一半,那么问题发生的可能性会降低吗?

    2.  是否有错误不发生或减少的情况,即使没有高速处理操作,如 PPL、实时图像处理或 FFT ?

    3、 如果产品生命周期短, 使用时间只有 10 分钟左右,那么这可能不是一个大问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些器件被指定在数据表中记录的电压和速度下工作。 超过这些限值意味着您正在运行超出规格的器件、该器件不受支持。 如果使器件不符合规格、您可能会遇到您拥有的器件立即出现问题、问题可能在产品生命周期的后期才会出现、或者您可能会在下一批器件中由于工艺差异而出现问题。

    我无法回答您的问题、因为这需要超出规定限值的表征数据。 这是我没有的数据。   

    ——保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  PaulM。