This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U-Q1:MCU_PORz SRew 速率

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA821U-Q1, SN74LVC1G11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1548674/dra821u-q1-mcu_porz-srew-rate

器件型号:DRA821U-Q1
《主题: SN74LVC1G11》中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户已 在其系统板上使用 DRA821U4T5BALMQ1 进行了评估。
当他们检查 MCU_PORz 的压摆率时、它不符合 DRA821U-Q1 数据表中的压摆率系统时序条件。

压摆率的系统时序条件为 0.5V/ns 至 2V/ns、这意味着 0.9ns/1.8V 至 3.6ns/1.8V。
其电路板上的测量结果是 0.47V/ns、意味着大约为 3.8ns/1.8V

在其系统板中、 SN74LVC1G11DCKR (Vcc=1.8V) 输出驱动 DRA821U-Q1 的 MCU_PORz 引脚。

我们没有任何具有比  SN74LVC1G11 更高驱动能力 (Vcc=1.8V) 的单路 3 输入正与门

对于 J7X 通用处理器板、他们测得的压摆率为 4.58ns/1.8V、0.4V/ns。

Q1: 数据表中定义的压摆率是上升时间的 10%到 90%吗?

Q2:如果压摆率短于 0.5V/ns 且长于数据表的 3.6ns/1.8V、DRA821U-Q1 将会发生什么情况?

此致、

二宫幸史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的

    2. TDA4 数据表更新了复位时序条件、以便与下表保持一致。