Thread 中讨论的其他器件:AM62P、CC3301、 M2-CC3351、 CC3351、AM62P5
工具/软件:
刷写 Linux WIC 映像后、我在 AM62P 电路板上的 WiFi 模块出现问题。 尽管执行了刷新映像的必要步骤、但 WiFi 模块似乎无法正常工作。 我正在使用内核版本 6.12、且存在所需的固件文件、例如 wl18xx。 但是、我认为设备树叠加层存在问题、因为叠加层的文件夹丢失。 运行 ip link 和 iw dev 时无法检测到 WiFi 接口、执行 lsmod | grep XL、dmesg | grep WLAN 或任何 modprobe 命令等命令时不会出现任何输出。 如何在内核上启用 wifi 模块或实现正确的设备树覆盖? 我希望获得有关潜在解决方案或故障排除步骤的任何帮助或建议、以便使用 WiFi 模块解决此问题。 谢谢你。