This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:AM62L EVM 减少引脚数引导模式支持

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1548686/am62l-am62l-evm-reduced-pincount-boot-mode-support

器件型号:AM62L


工具/软件:

尊敬的专家:

我们的客户发现、我们的 AM62L EVM 上采用了以下引导模式、红色框未正常工作、但绿色框未正常工作。 能否帮助您再次确认在 EVM 上验证了哪种引导模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kangjia、

    我们的客户发现在我们的 AM62L EVM 上使用了以下带有红色框的引导模式

    您能否详细介绍这些引导模式如何在 EVM 上“不起作用“?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BIN、

    它在 UART 控制台上没有日志输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kangjia、

    请以其中一种故障模式为例、说明客户对其进行的测试的准确性。 我将按照您的程序进行复制并查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    eMMC 引导:

    eMMC 引导方法遵循 Processor SDK 指南的第 4.1.2 节中的说明:
    software-dl.ti.com/.../How_to_emmc_boot.html 写入 eMMC boot0 分区并将 eMMC 配置为从 boot0 引导、器件可以首次上电并成功引导。 但是、在随后的电源循环(关机和开机)时、系统将无法引导。 发现的问题与此链接中描述的问题一致:
    e2e.ti.com/.../5730156

    USB0:

    将 USB 闪存驱动器格式化为 FAT32(并创建正确的分区表)、然后将 tiboot3.bin、tispl.bin 和 u-boot.img 复制到 USB 驱动器。 它可以使用完整引脚数配置成功引导、但使用减少引脚数配置无法引导。

    OSPI:

    OSPI 引导方法遵循处理器 SDK 指南中题为“将映像刷写到 OSPI 或使用 SD 卡“的第 3.1.1.5 节。 刷写后、当 DIP 开关设置为 OSPI 引导模式时、没有打印输出或控制台输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM62Lx SR1.0 不支持从 eMMC 引导分区进行引导。 勘误表 i2473 中对此进行了说明。 建议使用 UDA。

    在 SR1.0 器件上、当前 SDK 中未验证 USB MSC 引导模式。 我刚刚在 AM62L EVM 上进行了测试,但看到了不同的行为 — 在完全引脚数模式下,ROM 可以引导 tiboot3.bin、但停止运行 tispl.bin。

    对于 OSPI 引导模式、我不确定情况是什么。 如果您确实需要在 SR1.0 上使用 OSPI 引导、请创建单独的 e2e 主题、我们的 SPI 专家将提供意见。