This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:有关 CCS 寄存器转储格式的问题

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1549663/ccstudio-question-regarding-ccs-register-dump-format

部件号:CCSTUDIO


工具/软件:

尊敬的专家:

我试图从中获取寄存器转储 视图>寄存器 选项。 在寄存器转储中、我看到一些格式为 0x000000xx 的值。 这可能是 0x0000000B 或 0x000000FF 等。

这是我怎么做的,

1.将项目导入 CCS。

2.启动目标配置。

3.运行我的项目,并在一个点停止。

4.所选视图>寄存器

5.从寄存器窗口导出所需的寄存器

6.将其导出为文本文件并打开

7.  

Q.我可以看到最后一列中的值是寄存器值、 但最后第二列(第三列)中的内容

Q.什么是  521177 13 物超所值?

此致、

Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    Q 我可以看到最后一列中的值是寄存器值、 但最后第二列(第三列)中的内容 ?

    它是表示寄存器宽度的内部值。 这在导出的文件中并不是真正需要的。 在 CCS 20.x 中实现导出功能时、我们将删除此列

    Q 什么是  521177 13 最高的价值?

    这是 导出文件中实际不需要的另一个内部值。 它是 CCS 在内部使用的用于表示文件类型的 ID。  在 CCS 20.x 中实现导出功能时、我们将删除此标头

    谢谢

    Ki