This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J722S:在 RTOS MCU PLUS SDK 中集成自定义电路板配置的步骤

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1550621/processor-sdk-j722s-steps-to-integrate-the-custom-board-configuration-in-rtos-mcu-plus-sdk

器件型号:PROCESSOR-SDK-J722S


工具/软件:

您好的团队、

我使用的是 11_00_00_06 J722S RTOS MCU-PLUS-SDK。

我想在 MCU PLUS SDK 的源代码中添加基于 J722S SOC 的定制板。

请参阅以上任何可帮助我自定义的文档。

此致、

Gomanishwaran S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gomanishwaran:

    将 MCU+ SDK 源代码移植到定制电路板时、您是否有任何具体问题或问题?

     无论是在定制电路板还是 EVM 上、使用 MCU+ SDK 的源代码应该不会遇到很多问题。 会有一些文件和 API(例如[MCU+SDK]/source/board 中的文件和 API)、根据您的设计、这些文件和 API 可能会适用、也可能不再适用。 此外、某些示例可能无法正常运行、或所有测试用例可能无法通过、因为它们可能使用电路板外设或器件。 这些是您需要特别注意的主要部分。

    遗憾的是、我们没有任何有关移植到定制电路板的文档、但 MCU+ SDK通用文档 仍适用。

    谢谢、

    Neehar