This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:AM2732 QSPI 引导/定制闪存器件

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, TMDS273EVM, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1550500/am2732-am2732-qspi-boot-custom-flash-device

部件号:AM2732
主题中讨论的其他器件:TMDS273EVM、SYSCONFIG、 UNIFLASH

工具/软件:

我使用 TMDS273EVM 尝试了 SDK 的 GPIO_LED_Blink。

我还使用了 SDK 中的 SBL 和 UART 闪存写入器。

这对于写入和 QSPI 引导都成功、我们可以看到 LED 闪烁。

接下来、为了练习定制闪存器件、我们根据用户指南中的“添加对定制闪存器件的支持“使用 QSPI 闪存诊断来读取 SFDP 表。

我使用此 SFDP 表创建了一个 SBL。 我遵循相同的程序写入,但无法确认 LED 闪烁。

我附上我自己读出的 SFDP 表。

SDK 中的 SysConfig 与上述过程中配置的 SysConfig 之间的某些参数设置是不同的。

我查看了闪存器件的数据表、无法到达与 SDK 中相同的设置。

您能准确告诉我我需要采取什么步骤来设置正确的值(如在 SDK 的 SysConfig 中设置)吗?

e2e.ti.com/.../GD25B64CWAG.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    SDK 的自动导入功能是否未能填充正确的值? 我们通常建议仔细检查示例生成的 SFDP、以确保根据闪存的数据表正确配置闪存。 我过去在使用 SDK 的 JSON 导入时遇到了问题、因此我建议手动填写信息以避免出现此变量。

    [报价 userid=“550039" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1550500/am2732-am2732-qspi-boot-custom-flash-device

    我查看了闪存器件的数据表、无法到达与 SDK 中相同的设置。

    您能准确告诉我我需要采取什么步骤来设置正确的值(如在 SDK 的 SysConfig 中设置)吗?

    [/报价]

    手动更新应该可以正常工作、确保闪存大小、操作命令和频率等内容正确反映在 SDK 中  

    请记住、还必须修改 uniflash 示例、以便闪存写入器可以与新器件正常工作

    此致、

    Daniel