工具/软件:
您好:
问题背景:
在验证开发板功能的同时、我更新了新版本的固件映像并使用 SD 卡进行了启动。 但是、串行端口不产生任何输出。 我检查了串行端口是否已正确识别、并确认计算机已检测到该端口。 此外、开发板上的串行端口 LED 亮起。
为了排除固件映像的任何问题、我刷回了之前的工作版本、但仍然没有输出。 我还通过在另一个开发板上测试原始的电源和串行电缆(具有相同的准备 SD 卡映像)来消除电缆问题、并且串行输出工作正常。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好:
问题背景:
在验证开发板功能的同时、我更新了新版本的固件映像并使用 SD 卡进行了启动。 但是、串行端口不产生任何输出。 我检查了串行端口是否已正确识别、并确认计算机已检测到该端口。 此外、开发板上的串行端口 LED 亮起。
为了排除固件映像的任何问题、我刷回了之前的工作版本、但仍然没有输出。 我还通过在另一个开发板上测试原始的电源和串行电缆(具有相同的准备 SD 卡映像)来消除电缆问题、并且串行输出工作正常。
检查 DIP 开关 — 可能发生碰撞并更改了位置。 我会复位每个 DIP 开关、以确保设置正确的引导模式。 (有时它们看起来正确,但不正确-我建议重置每个开关)
SD 卡连接器也可能损坏。 接头上的“手指“有时会弯曲。 您可以使用细尖点(小螺丝刀或其他)、并朝 PCB 向内按压每个手指(未安装卡)。 如果任何针脚轻微弯曲、这应该有助于重新对齐。
此外、电路板可能会以其他方式(ESD 事件或其他方式)损坏、导致 EVM 不再工作。