This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:TDA4VEN 是否能够以 4000mT 的速度大规模产品使用 LPDDR4?

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1549452/tda4ven-q1-whether-tda4ven-can-mass-product-use-lpddr4-at-4000mt-speed

器件型号:TDA4VEN-Q1
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

我们的客户在 TDA4Entry 使用 2GB LPDDR4。 他们已经使用 TDA4VEN 超集构建了自己的硬件、速度是 K 版本。 因为 K 版本的 TDA4VEN 数据表说它可以在 4000mT 的速度下工作。

我们在 SysConfig 中配置了 LPDDR4、附件是我们的设置。 该参数来自 LPDDR4 数据表、但电路板无法启动。 如果我们将 LPDDR4 速度更改为 3200MT、电路板就可以正常工作。

请帮助我们确认:

1. TDA4VEN 是否可以设置 LPDDR4@4000MT 速度质量产品?

2.为了以 4000mT 的速度工作并获得更高的吞吐量、除了 SYSCONFIG 输入 LPDDR4 参数外、我们是否需要对软件/SYSCONFIG 设置进行特殊更改?

此致!

Han Tao

e2e.ti.com/.../tda4ven_5F00_2000M.syscfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该参数是从 LPDDR4 数据表中获取的、但电路板无法启动。 如果我们将 LPDDR4 速度更改为 3200MT、电路板可以正常工作。

    您能否提供有关故障症状的其他信息?  

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该参数是从 LPDDR4 数据表中获取的、但电路板无法启动。 如果我们将 LPDDR4 速度更改为 3200MT、电路板可以正常工作。

    您能否提供有关故障症状的其他信息?  

    此致、
    Kevin

    您好 Kevin:

    感谢您的双重确认。 客户优化了 TDA4VEntry 上的 LPDDR4 SysConfig 数字。 现在、他们的电路板可以在 4000MT 模式下成功启动。

    我们将与他们一起运行更多的稳定性/高温/低温验证,以确保他们的设计质量。

    此致!

    Han Tao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、陶先生、

    客户在 TDA4Ventry 处优化了 LPDDR4 SysConfig 数字。 现在、他们的电路板可以在 4000MT 模式下成功启动。

    谢谢 — 我们将关闭此 TT、但如果需要进一步的帮助、请告知我们。

    此致、
    Kevin