This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:如何使用 ar0233 摄像头来使用物体检测示例?

Guru**** 2588045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1547515/tda4vm-how-use-ar0233-camera-to-use-the-object-detection-example

器件型号:TDA4VM


工具/软件:

我有一个 ar0233 相机,并使用它与物体检测示例,还我添加颜色转换节点到 exction pipieline 并注释出对 LDC aewb 节点。还更新节点 pmeter 部分,但 id 不起作用,我的问题是如何使用 ar0233 camra 的物体检测示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:

    您发送器的输出格式是什么、它是否提供原始输出或 YUV、如果是原始输出、您将需要 viss、aewb 节点正在运行。
    您正在使用哪个 SDK?

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gokul

     传感器输出为 YUV、SDK 为 08.06.00。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:

    是否可以使用 displaym2m 节点进行颜色转换并尝试。 请参阅该补丁、

    e2e.ti.com/.../displaym2m_5F00_multi_5F00_cam_5F00_demo.patch

    您能否共享应用程序日志以查看是否存在任何错误和修改后的代码。

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Gokul:

    我已经解决了这个问题、

    谢谢你。

    此致、

    Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此主题。

    此致、
    Gokul