This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J722S:J722s IPC、MCU r5f 和 VISION 应用程序初始化不一致

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1550250/processor-sdk-j722s-j722s-ipc-mcu-r5f-and-vision-app-init-not-inconsistent

器件型号:PROCESSOR-SDK-J722S


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:
  1。我使用 J722s EVM 和 SDK v11 示例代码作为环境。 SDcard、spl 引导模式。

  2.我的目标是在核心之间创建 IPC 通信,包括 MCU r5f、主 MCU、wkup MCU、A53。  

  3.目前,我在主 MCU r5f MCU 上工作。  基于代码 MCU-SDK IPC 演示和视觉应用 mcu20 代码。

  4.我认为 IPC 交换数据应该使用共享存储器,我想是 所有内核共享的 0xa5000000。

  5.在 mcu r5f sdk 中、它由 syscfg-gui 创建、  而在主 mcub20 中、它已经在  appIpcInit() 中。  

   
我的问题是:
1. 对于 “vringTxBaseAddr"和“和“vringRxBaseAddr",“, mcu5f、mcu5f 和 mcu20 中的设置不同  、因为缓冲区 mcur5f 是系统预定义偏移、mcu20 是动态增加分配的、 并不相同。

 2.对于 “vringTxBaseAddr"和“和“vringRxBaseAddr" ,“,syscfg、syscfg 生成的代码缺少 A53 内核的原因是 mc20 代码缺少 mcu r5f。

这是日志

MCU r5f 通道索引:共 20 个通道

MCU_r5fss0_0 =>{“MCU":“:–1、“wkup":“:0、“main":“:1、“c75ss0_0":“:2、“c75ss1_0":“:3}
wkup_r5fss0_0 =>{“MCU":“:4、“wkup":“:–1、“main":“:5、“c75ss0_0":“:6、“c75ss1_0":“:7}
MAIN_r5fss0_0 =>{“MCU":“:8、“wkup":“:9、“main":“:–1、“c75ss0_0":“:10、“c75ss1_0":“:11}
c75ss0_0 =>{“MCU":“:12、“wkup":“:13、“main":“:14、“c75ss0_0":“:–1、“c75ss1_0":“:15}
c75ss1_0 =>{“MCU":“:16、“wkup":“:17、“main":“:18、“c75ss0_0":“:19、“c75ss1_0":“:–1}
src 日志: 位于 APP_UTILS/utils/ipc/mcu/APP_IPC_RTOS.c  :1066
[MCU2_0] 2.897966 s:创建 1 个 rxTxMap 0:5 -> 2
[MCU2_0] 2.897980 s:创建 1 个 rxTxMap 1:5 -> 3.
[MCU2_0] 2.897993 s:创建 1 个 rxTxMap 2:5 -> 4
[MCU2_0] 2.898007:创建 1 个 rxTxMap 3:2 -> 5
[MCU2_0] 2.898020 s:创建 1 个 rxTxMap 4:2 -> 3.
[MCU2_0] 2.898034 s:创建 1 个 rxTxMap 5:2 -> 4
[MCU2_0] 2.898047 s:创建 1 个 rxTxMap 6:3 -> 5
[MCU2_0] 2.898060 s:创建 1 个 rxTxMap 7:3 -> 2
[MCU2_0] 2.898073 s:创建 1 个 rxTxMap 8:3 -> 4
[MCU2_0] 2.898086 s:创建 1 个 rxTxMap 9:4 -> 5
[MCU2_0] 2.898100 s:创建 1 个 rxTxMap 10:4 -> 2
[MCU2_0] 2.898114 s:创建 1 个 rxTxMap 11:4 -> 3

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    具体取决于您用于 MCU r5f 的固件、我们在 MCU r5f 上不支持 vision_apps 固件。 我们仅在 MAIN R5 以及唤醒 R5 和 c7x 上有 vision_apps 固件。

    此致、
    Gokul