This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:无法从 SD 卡引导。

Guru**** 2587645 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1549976/am62l-cannot-boot-from-the-sd-card

器件型号:AM62L


工具/软件:

您好! 专家、我们在 AM62Lx 电路板上遇到此问题。 电路板无法从 SD 卡器件引导、将直接跳转到串行端口引导。 日志一直在打印“CCC"。“。 您能告诉我原因是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junzhi:

    请分享您的 SD 卡的规格和类型。 同时使用 SD 卡和串行端口引导时、请附加日志。

    此致、

    Dilna K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SD 卡:SDSQUNC-032G-ZN6MA

    目前、我们仅验证了 SD 卡的引导方法。 无法从 SD 卡引导。 相反、它将直接跳转到串行端口引导。 日志一直在打印“CCCCCC"。“。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junzhi:

    • 确保该tiboot3.bin文件(即 AM62L 的初始引导加载程序)已正确写入 SD 卡并且未损坏。 启动映像必须放置在 SD 卡的开头。

    • 验证您是否为特定 FS 型号(例如 GP、HS-AM62L、HS-SE) 使用)使用了正确的引导映像。

    • 正确修复 SD 卡并重试。 如果再次失败、请尝试使用不同大小的品牌 SD 卡。
    • 另请检查引导模式开关配置