工具/软件:
我认为版本 01.00.04.11 的安装程序可能缺少一些文件夹或文件。
如果确实缺少这些文件夹或文件、我希望获得有关如何获取它们的指导—例如、通过单独的软件包、更新或其他分发方法。
【详细信息】
我使用“PRU-ICSS Ethernet/IP Adapter Windows Installer“安装了 PRU-ICSS-Ethernet/IP 适配器。
安装后、我比较了以下版本的内容:
- PRU-ICSS-EthernetIP_Adapter_01.00.03.04
protocols/timeSync文件夹中、我找到了以下内容:
drivers文件夹include文件夹projects文件夹timeSync_lib.cfg添加到工程

- PRU-ICSS-EthernetIP_Adapter_01.00.04.11
protocols/timeSync文件夹、我只找到:
projects文件夹timeSync_lib.cfg添加到工程
(缺少和文件夹。) driversinclude

根据这一比较、我认为版本 01.00.04.11 的安装程序可能缺少某些文件夹或文件。
请确认:
driversinclude版本 01.00.04.11 中是否确实缺少和文件夹?- 此版本中是否有任何其他丢失的文件夹或文件?
- 如果需要、如何获取丢失的文件夹/文件