This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCStudio:字典文件在哪里、它的名称是什么?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1548563/ccstudio-where-is-the-dictionary-file-and-what-is-its-name

部件号:CCSTUDIO


工具/软件:

谢谢、Doug

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doug:

    我不清楚您要查找什么信息。 您能提供更多详细信息吗? 还提供您正在使用的 CCS 版本。

    另外、请注意、由于当地假日的原因、可能会延迟回复。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki、

    当我旅行时,我制作了一份整个工作空间的副本(不能压缩它,因为这不起作用,一些文件名有一个非 ASCII 字符,而 zip 无法处理?)。  有时、当我这样做时、CCS 会丢失本地字典文件、因此我的源文件会亮起“拼写错误“。  因此,我想找到该文件,这样我就不必手动将它们全部放回新的 — 空白的本地词典中。

    我使用的是版本 10.4.0.00006

    谢谢、Doug

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在使用自定义指定的词典文件? 据我所知、CCS Eclipse 没有默认的字典文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将鼠标悬停在 CCS 认为拼写错误且本地字典文件不存在的字上时、系统会询问您是否要创建一个。  这就是我要查找的文件。

    创建 CCS 10 的新安装、复制某些源文件、找到标记为拼写错误的字词、将鼠标悬停在该字词典上并点击“Add to Dictionary“、它将告诉您本地字典文件不存在、是否要创建一个。

    Doug

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将鼠标悬停在其中并单击“添加到词典“、它将告诉您本地词典文件不存在、是否要创建一个。

    这将在工作区首选项中打开“拼写检查“首选项、您可以在其中指定用户定义的词典文件。 该文件的路径应显示在该对话框中。 您创建了自定义词典文件并且移动工作区文件夹时、CCS 是否无法找到该文件、而且您无法识别文件的指定位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你真的不想回答这个问题,你觉得侮辱我是有道理的。  我为什么要浪费我的时间和你在一起?  请将此交给愿意与我合作的人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉,你觉得这样,但这肯定不是这样的情况。 我正在尝试获取所需的详细信息。 我使用字典文件的经验是,我创建一个自定义文件,其中我指定了位置和名称,因此混淆在我的结尾 我的理解是,默认情况下 Eclipse CDT 不附带字典文件。 我将查看是否可以确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用默认设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我真诚的道歉。  我看到我必须放置并命名该文件才能使用。  我的错。