This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62B-P1:无法将 UART 映像刷写到闪存 SoC 初始化

Guru**** 2587725 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1549282/sk-am62b-p1-unable-to-flash-uart-image-to-flash-soc-initialisation

器件型号:SK-AM62B-P1
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

尊敬的团队:

设置 UART 并确认可以读取字符后、我尝试运行 Python UniFlash 脚本。 我收到一个错误、指示我的.tiimage 文件需要使用 UTF-8 编码。 我可能会误认为这项要求、但我尝试了各种编码方法但没有成功。 您能说明一下我需要做什么才能通过 UART 刷写.tiimage 吗? 这是 SoC 的第一次初始化。

我也不确定需要加载哪个图像。 有多个选项、例如默认 UART UniFlash 版本、UART 调试等、我没有找到任何说明其用途的文档。 您能告诉我在这种情况下应该使用哪张图片吗? 在我参考的文档中、UART 图像是框框图、标记为编号 2。 由于我在使用 uart_uniflash.py 脚本、因此我假设我应该使用 UART 版本映像、但我仍然感到困惑。

此外、我之前还问过我的器件是 FS 还是 GP。 我将在下面链接该问题。 请注意、我已经查看过该文档、并且在运行脚本时遇到端口繁忙问题。

谢谢您、

Rajesh

链接至 HS FS 器件问题: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1549221/sk-am62b-p1-check-if-it-is-hs-fs-device-or-not

闪存 SoC 初始化的链接、Im 目前遵循该初始化: https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62X/latest/exports/docs/api_guide_am62x/EVM_SETUP_PAGE.html#CCS_UART_TERMINAL

谢谢你。

UART 映像文件:


之后是闪存 SoC 初始化



错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    阅读 e2e 后、似乎您正在按照正确的方式刷写、但您使用的 SDK 不正确。

    我看到您正在使用的 SK AM62B 板、因此基本上是 AM62x、因此我们需要使用 MCU+ SDK AM62x。 您运行脚本的 SDK 是 AM62A SDK。

    请尝试一下我的建议、让我知道。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    感谢您的答复。 这是实际误差。 我一直在使用 MCU Plus SDK、因此您可能看到了错误的屏幕截图。 下面是我在使用 MCU Plus SDK 时收到的正确错误屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raj:

    我的建议如下。

    由于您使用的是 AM62x 而不是 AM62Ax SoC、因此您需要为该 SoC 使用正确的 MCU+ SDK。

    对于 AM62X、MCU+ SDK 为: www.ti.com/.../11.01.00.16

    对于 AM62AX、MCU+ SDK 为: www.ti.com/.../11.01.00.16

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    非常感谢您提供正确的软件包。 我可以进入 UART 模式、读取字符并将图像传输到 AM62x、但我觉得缺少了一些内容。 从 UART 切换到 OSPI 模式并运行引导加载程序映像后、我在串行终端中看不到任何输出。

    我已为此问题创建了一个新帖子。

    链接
    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1550458/sk-am62b-p1-no-uart-output-in-ospi-boot-mode-sk-am62x