请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2754-Q1工具/软件:
我们想知道 当 ARM 和 DSP 负载约为 80%时的功耗。 非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我们想知道 当 ARM 和 DSP 负载约为 80%时的功耗。 非常感谢!
您好、Tzuchung ke、
感谢您联系 e2e。 请查看 PET(功耗估算工具)是否有帮助。 可以通过请求 AM275X-PET 文件 RESTRICTED-DOCS-ADVANCE、该目录位于 AM275x ->设计与开发->软件开发页面中。 为方便起见、在下面发布了链接。
https://www.ti.com/product/AM2754-Q1#software-development
强烈建议使用 PET、因为除了加载之外、获取功耗估算还需要其他几个变量。
此致、
哈雷