This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:如何检查 AM57 的哪种 OPP 模式?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1551083/am5716-how-to-check-which-opp-mode-of-am57

器件型号:AM5716


工具/软件:

你(们)好

在数据表中有一个 POH 表。 我想了解如何检查 AM57 的 OPP 模式? 这是否与硬件、电源或软件有关?

另一个问题是、我们是否有不同温度和不同核心频率的寿命报告?

谢谢

Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现在数据表中、该模式与电压和内核电压有关。

    这里回答了问题 1。

    我们是否有 POH 测试报告?

    谢谢

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zekun:

    我会要求我们的硬件团队了解我们是否还有其他问题、但我相信数据表本身提供了“使用寿命“列中 POH 的结论。  

    您需要哪些信息? 您是否正在寻找测试方法?

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zekun,

    关于 POH 与数据表中的内容、我们没有任何其他的详细信息。

    此致、

    Kyle