This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4VM

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1547098/tda4vm-tda4vm

器件型号:TDA4VM


工具/软件:

尊敬的团队:
是否可以访问 ISP (VISS) 寄存器 或在 VISS 中查找所有块参数的寄存器列表以了解映射?


此致、
Sushma Biradar   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sushma、

    https://www.ti.com/lit/zip/spruil1

    TDA4 寄存器手册包含在 TRM 封装中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang:

    感谢您的快速更新、
    您能否指导我在何处查找或了解映射到硬件的特定块的 ISP 寄存器、或者如何在内部访问它?

    此致、
    Sushma Biradar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sushma、

    每个寄存器都有自己的物理地址、如您在寄存器手册中所见、并可通过 CPU 或 DMA 进行访问。

    特定块映射到硬件的 ISP 寄存器

    我不确定这意味着什么、因为我不熟悉低级细节。
    您能解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gang、

    我们试图访问 ISP 寄存器(例如:NSF4 块及其参数)将它们映射到外部,并在可能的情况下通过 TCP 更新值,
    因此、我们需要有关在 SDK 中寄存器在内部如何映射到各自参数的信息   

    此致、
    Sushma Biradar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sushma、

    要访问 ISP 寄存器(例如:NSF4 块及其参数)、请将它们从外部映射并通过 TCP
    更新值。

    如前所述、TRM 软件包中提供了所有 ISP 寄存器信息。

    通常、无法直接和外部控制 ISP 寄存器。
    当某些摄像头正在运行并使用 ISP 时、它们将逐帧更新 ISP 寄存器。
    正在运行的摄像机将覆盖 ISP 寄存器的任何其他外部控制。

    我们在调优工具中进行类似控制的方式是间接的。
    即外部控制应用于摄像机的调谐数据。
    当摄像头在每个新图像帧之前更新 ISP 寄存器时、它将使用更新后的数据集。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们需要有关 SDK 中寄存器在内部如何映射到各自参数的信息

    此映射取决于您使用的 s/w 栈、但您可能不使用 TI SDK 栈。

    在 TI SDK 中、ISP 参数是单独定义的、并传递到 tiovx VPAC 内核、以便在调用 PDK 驱动程序之前映射到 PDK 驱动程序格式。