This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:DRA821U4

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1550098/dra821u-dra821u4

器件型号:DRA821U


工具/软件:

尊敬的团队:

关于 —  TM4C1294NCPDTT3R(用作 USB 转 JTAG 转换器)。

我们可以通过移除芯片  TM4C1294NCPDTT3R 将 JTAG 直接连接到 DRA821U4。 我认为这个芯片(ARM 微控制器)只用作 USB 到 JTAG 转换器。

如果我们可以直接连接 JTAG、TI 是否会提供 JTAG 调试器来进行调试并对 DRA821U4 进行编程。

我们正在努力  

DRA821U4... 通用基础 Jacinto 板 PROC079E3D (001) 和处理器板 PROC105E8A (001)。

谢谢、

Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PROC079E3D 支持集成 JTAG 控制器(通过 TM4C 器件)和外部 JTAG 控制器(通过 J16 连接器)。  

    集成式 JTAG 控制器 (TM4C) 器件不仅仅是 USB 转 JTAG 转换器、因为 TM4C 包含仿真器功能。

    外部仿真器接口 (J16) 遵循 MIPI-60 标准、这是许多第三方仿真器的标准接口。  如果 JTAG 仿真器支持不同的接口、则有多种可用的适配器。  以下是一些适配器示例: 链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    因此、在 J16 上、我们可以按照图像中标记选择 JTAG 引脚、并根据推荐的 JTAG 调试器保留一个单独的 JTAG 连接器? 这些引脚 通过  U120 和 U33 与 TM4C 芯片 JTAG 引脚进行多路复用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。  识别的连接器用于外部仿真器访问。 您可以替换为与仿真器匹配的连接器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:  

    TI 是否会共享  TM4C 微控制器的完整接口固件代码?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么需要 TM4C 固件代码?  如果使用 JTAG 连接器、您不会使用 第三方 JTAG 仿真器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题在于  TM4C 选项比 JTAG 调试器更简单。 我们也可以使用此选项。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此链接是否回答您的问题? 链接

    可能会尝试其他与 XDS110 相关的 E2E 搜索。