This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67A:AM67A LwIP 示例

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67A, AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1550874/am67a-am67a-lwip-example

器件型号:AM67A
主题: AM62P 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好!

目前、我正在使用 AM67A CPU 、并且需要实现基于 RTOS 的 LwIP 栈。

我使用 J722S MCU SDK 作为参考(因为 AM67A 属于该系列)、并使 GPIO、DDR 等器件正常工作。

但是、我在示例部分中找不到任何 LwIP 实现。

此外、也没有其他与网络相关的示例、我可以从这些示例中获取移植 LwIp 栈的参考。
你对我有什么建议吗?

谢谢你。

Gokhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [引述 userid=“666096" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1550874/am67a-am67a-lwip-example

    但是、我在示例部分中找不到任何 LwIP 实现。

    此外、也没有其他与网络相关的示例

    [/报价]

    我们不支持 AM67A 的 RTOS SDK 的网络示例。

    、其中可以引用移植 LwIp 协议栈。
    您是否会对我有任何建议?

    如果要 进行参考和移植、请参阅 AM62P RTOS SDK。 网络接口与 AM67A 相同。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sudheer,

    感谢您的参考、我想已经在该 SDK 中找到了示例。