This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P-Q1:了解 SYSCFG-GUI 中用于 AM62P 的 MPU 区域大小配置

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1550711/am62p-q1-understanding-mpu-region-size-configuration-in-syscfg-gui-for-am62p

器件型号:AM62P-Q1
主题:AM62P5 中讨论的其他器件

工具/软件:

SOC:AM62P5

DDR:1GB

使用 SYSCFG-GUI 时、DDR 会是什么  region_size 含义? register_region 有什么含义?
DDR 总大小为 1GB 。 我们应该如何相应地修改这些设置?
谢谢您、

Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson:

    ] DDR 的工作原理是什么  region_size MPU 平均值

    您可以将区域大小参数配置为系统中 DDR 的大小、在您的情况下、您可以将其配置为 1 GB。

    register_region 的含义是什么?

    此区域用作覆盖大部分存储器空间的后台 MPU 区域、除此之外、您还可以为应用中使用的存储器区域(例如 DDR 存储器区域)添加特定配置。

    此致、
    会面。