This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721S2XSOMXEVM:有关 TI Linux j721s2 板上的 BSP+OS 映像

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1550055/j721s2xsomxevm-regarding-bsp-os-image-on-j721s2-board-of-ti-linux

器件型号:J721S2XSOMXEVM


工具/软件:

您好、
1)。 我们目前正在使用以下电路板组合:
   Jacinto7 通用处理器板 (J721EXCP01EVM)
   模块上系统 (J721S2XSOMG01EVM)


2)。 我们的目标是生成 BSP + OS 映像 (TI-Linux)。 我们遵循了 TI Processor SDK Linux 指南中提供的说明:
https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-j721s2/11_00_00_08/exports/docs/linux/Overview/Processor_SDK_Linux_create_SD_card.html
Processor SDK Linux — 创建 SD 卡
在第 1.1.4 节中、该指南引用了 rootfs.wic 映像。 但是、我们只能找到以下文件:
  tisdk-adas-image-j721s2-evm.rootfs.tar.xz
  tisdk-tiny-image-j721s2-evm.rootfs.tar.xz


3)。 我们想知道:
如何获取或生成 rootfs.wic 映像?
如何在操作系统映像中启用以下驱动程序?
邮箱驱动程序
共享内存
RPMsg(远程处理器消息传递)