This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:差异 OTP Keywriter Lite 和 OTP Keywriter

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L, AM625, AM623, AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1548880/am62l-difference-otp-keywriter-lite-and-otp-keywriter

器件型号:AM62L
Thread 中讨论的其他器件: AM625AM623AM62P

工具/软件:

您好:

我发现有 OTP Keywriter 和 Lite 版本。

我相信 Lite 版本适用于 AM62L、正常版本适用于 AM625/AM623。

https://software-dl.ti.com/tisci/esd/latest/6_topic_user_guides/key_writer.html 

https://software-dl.ti.com/tisci/esd/latest/6_topic_user_guides/key_writer_lite.html 

SoC 硬件是否有区别?

它只是来自 AM62 精简版

谢谢、

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我相信 Lite 版本适用于 AM62L、普通版本适用于 AM625/AM623。

    正确。

    AM62L 和 AM62x 器件之间的架构差异会导致不同的指南出现。

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prashant、

    感谢您的信息。

    [引述 userid=“531297" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1548880/am62l-difference-otp-keywriter-lite-and-otp-keywriter/5959352

    正确。

    AM62L 和 AM62x 器件之间的架构差异会导致不同的指南出现。

    [/报价]

    这是 唯一的软件架构吗? 或同时进行硬件和软件?

    我想检查一下安全硬件是否有差异。

    此致、

    GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    AM62x 具有 SMS、而 AM62L 具有 SMS-Lite 安全架构、因此硬件架构存在差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prashant、

    感谢您的信息。

    我明白。

    此致、

    GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prashant

    感谢您的答复。 这是我的客户提出的一个问题、GR 是我们分销商公司的工程师

    您能否将此主题更改为内部主题、如果您计划发布这些主题、请告知我? 您计划何时发布:

    也可以直接向我发送消息/电子邮件。

    • AM62L 的安全文档(可从 AM625 HP 申请获取的文档)

    • OTP Keywriter Lite 在 CCS 中可用于 AM62L

    • 使用当前 OTP Keywriter Lite 所需文件(二进制 Blob)的编译说明

    此致、

    Zhou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou:
    1/。 如 AM62L:安全文档中所述 
    AM62xx SoC 系列 (AM62x/AM62A/AM62P/AM62L...) 对安全资源使用相同的链接
    https://www.ti.com/drr/opn/AM62X-RESTRICTED-SECURITY
    2/。 AM62L 引入了一种新的 OTP Keywriter Lite、其中采用了新的 TIFS API 可由在 A53 上运行的软件实体调用。 请参阅 AM62L OTP Keywriter Lite 概述中的上述 e2e、了解如何从 u-boot 调用新的 TIFS API。
    3。 AM62L OTP Keywriter Lite 当前正在进行内部测试、测试完成后将发布。 我会让您在 AM62L OTP Keywriter Lite 发布日期上发帖。
    此致、
    - Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 GR、
    根据我们的离线电子邮件、我会让您随 AM62L OTP Keywriter Lite 发布日期一起发布。 我将关闭 e2e。
    此致、
    - Hong