请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM623工具/软件:
您好、
我分配给我的 Focus 客户询问以下问题:
我目前正在考虑在 am62x 上启用安全启动、是否想知道如何将 Keywriter R5 SBL 和 M4 日志重定向到 UART3 上?
此致、
Blake
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
我分配给我的 Focus 客户询问以下问题:
我目前正在考虑在 am62x 上启用安全启动、是否想知道如何将 Keywriter R5 SBL 和 M4 日志重定向到 UART3 上?
此致、
Blake
尊敬的 Blake:
对于 AM62x OTP Keywiter、R5-SBL 是可重新编译的、因此客户可以根据需要配置 R5 SBL 串行端口。 但 M4 TIFS 跟踪串行端口经过预配置和固定、对于 AM62x、它是 MAIN_UART1、如此处所列
https://software-dl.ti.com/tisci/esd/latest/4_trace/trace.html#trace-uart-allocation
此致、
- Hong