This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:低速 Git

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1550434/am3358-slow-speed-git

部件号:AM3358


工具/软件:

您好、

还有人在 ti git 网站上遇到速度慢的情况? 从 3 天开始。

在浏览器中: https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/ ->连接已超时

如果我尝试通过 cmd 拉取:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、自星期一以来、TI 的 Git 服务器一直非常慢、导致我超时并且 Yocto 构建不完整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gene:

    您能否立即试用一下、如果仍看到问题、请报告。

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    它仍然是相同的。 只需尝试访问上面的网站即可轻松测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Suren、我今天使用的 TI git 服务器没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴它能正常工作。 关闭螺纹。

    此致、

    Suren