This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:AM62A7-Q1 的引导问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7, SK-AM62A-LP, AM62A7-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1549748/am62a7-q1-boot-issue-with-am62a7-q1

器件型号:AM62A7-Q1
主题中讨论的其他器件:AM62A7SK-AM62A-LP

工具/软件:

在 定制设计中、MT53E1G32D2FW-046 AAT:C 与 AM62A7 SoC。、而 EVM SK-AM62A-LP_E3 具有存储器 LPDDR4:MT53E1G32D2FW-046 AUT:B.
我们在定制电路板设计中面临启动问题。 请提供  具有  AM62A7-Q1 的 MT53E1G32D2FW-046 AAT:C 的启动配置支持。

SD 卡引导时的错误日志:

U-Boot SPL 2023.04-ti-gf9b966c67473 (2024 年 3 月 19 日 — 20:31:40 +0000)
SYSFW ABI:3.1(固件版本 0x0009 '9.2.7--v09.02.07 (Kool Koala))
am62a_init:board_init_f done
SPL 初始栈使用量:17064 字节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用 DDR 寄存器配置工具 ( https://dev.ti.com/sysconfig/?product=Processor_DDR_Config&device=AM62Ax ) 为您的特定系统配置 DDR。  工具中的自述文件链接中提供了说明。  由于器件相同、只是温度等级不同、因此您可能只需调整一些 IO 设置(驱动强度或端接)。  您是否执行了电路板仿真以获得最佳设置、从而实现出色的信号完整性?

    完成此操作后、请添加此处描述的补丁: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1358039/faq-board-bring-up-tips-for-sitara-devices-am64x-am243x-am62x-am62l-am62ax-am62d-q1-am62px#:~:text=Getting%20DDR%20register%20dump%20after%20initialization%C2%A0

    寄存器转储、以帮助进一步调试。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。

    我们已从共享链接配置 LPDDR、并更新头文件、如下所述的每种情况下、我们收到相同的状态。 我们正在更新 MCU_PLUS_SDK_am62ax_10_01_00_33 上的文件。 之前、我们在 Linux 中尝试过、现在尝试从 UART 引导。
    请查看并提供有关它的其他详细信息。

    头文件中的测试用例:  

    FSP2 频率 (MHz) 800MHz
    DDR 密度(每通道)(GB) 16
    工作温度范围:–40°C 至 105°C

    终端:CA ODT (FSP2)- 80 欧姆

    不工作
    --------------------------------------------------------
    --------------------------------------------------------

    FSP2 频率 (MHz) 800MHz
    DDR 密度(每通道)(GB) 16
    工作温度范围:–40°C 至 105°C

    终端:CA ODT (FSP2)- 40 欧姆
    终端:DQ ODT (FSP2)- 60 Ω

    不工作
    --------------------------------------------------------
    --------------------------------------------------------

    FSP2 频率 (MHz) 800MHz
    DDR 密度(每通道)(GB) 16
    工作温度范围:–40°C 至 105°C

    终端:CA ODT (FSP2)- 60 欧姆
    终端:DQ ODT (FSP2)- 60 Ω

    不工作
    --------------------------------------------------------
    --------------------------------------------------------

    FSP2 频率 (MHz) 800MHz
    DDR 密度(每通道)(GB) 16
    工作温度范围:–40°C 至 105°C

    终端:CA ODT (FSP2)- 60 欧姆
    终端:DQ ODT (FSP2)- 60 Ω
    RL:读取延迟/ nRTP - FSP2 - 24

    --------------------------------------------------------
    --------------------------------------------------------

    FSP2 频率 (MHz) 800MHz
    DDR 密度(每通道)(GB) 16
    工作温度范围:–40°C 至 105°C

    终端:CA ODT (FSP2)- 60 欧姆
    终端:DQ ODT (FSP2)- 60 Ω
    ODT 下拉 DQ/DM - 60 Ω

    不工作
    --------------------------------------------------------
    --------------------------------------------------------

    FSP2 频率 (MHz) 800MHz
    DDR 密度(每通道)(GB) 16
    工作温度范围:–40°C 至 105°C

    终端:CA ODT (FSP2)- 60 欧姆
    终端:DQ ODT (FSP2)- 60 Ω
    ODT 下拉 DQ/DM - 60 Ω
    驱动器上拉 CSn - 48 Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试之前提到的补丁。  您能否发送原理图?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在启动期间、 RESET_N LPDDR4 上的信号会在我们定制电路板上的 SPL 级 1 之后变为高电平。 但是、它在 TI EVM 中始终保持低电平。
    根据 LPDDR4 数据表 RESET_N 、应在初始化期间转换为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引导加载程序正确加载后、EVM 上的 RESET 信号会变为高电平。  因为引导失败、它可能不会变为高电平。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SoC 引导加载程序已正确加载。 我们担心的是 DDR0_RESET_N LPDDR4 的信号、该信号在我们的定制电路板上会变为高电平。
    但是、根据 DDR 数据表、时序图也指示在 初始化期间 RESET_N 为高电平。 但在收到 SPL 第 2 阶段错误消息时:

     U-Boot SPL 2023.04-ti-gf9b966c67473 (2024 年 3 月 19 日 — 20:31:40 +0000)
    SYSFW ABI:3.1(固件版本 0x0009 '9.2.7--v09.02.07 (Kool Koala))
    am62a_init:board_init_f done
    SPL 初始栈使用量:17064 字节

    请检查RESET_N初始化期间复位信号 () 是否为高电平。
    此外、我们如何获取此过程的详细日志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎是同一个问题: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1549818/am62a7-error-at-the-time-flashing-sbl_uart_uniflash_stage2-release-appimage-hs_fs----incorrect-magic-number-in-response-header

    请尝试此主题中的步骤。  还要发送原理图并实施所述的补丁。  当电路板正确引导时、复位信号将符合时序图。

    此致、

    James