This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:什么原因会导致 AM3352 的 MAC 函数失败?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848K, AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1551179/am3352-what-reasons-could-cause-the-mac-function-of-am3352-to-fail

器件型号:AM3352
主题中讨论的其他器件:DP83848K

工具/软件:

在使用 AM3352 处理器和 DP83848K 以太网 PHY 的器件中、在室温稳定性测试期间、主机每 2-3 天间歇性断开与器件的 ping 连接。 工程师的串行调试输出指示 AM3352 中 MAC 子系统出现故障。 什么潜在的根本原因可能导致 AM3352 中这种持续的 MAC 功能故障、这种故障需要芯片复位才能恢复、而不是实现自恢复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhifeng Huang、

    主题所有者当前不在办公室。

    他将在下周初回复您并提供答案。

    此致、

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhifeng Huang、

    我发现器件勘误表文档中有以下值得检查的 MAC/PHY 问题:

    www.ti.com/.../sprz360

    1. 咨询 1.0.10.
    2. 公告 1.0.14
    3. 公告 1.0.16 (如果您已经使用外部 50MHz 时钟源 — 检查时钟是否在规格范围内)
    4. 公告 1.0.23  

    请注意、每个受器件版本影响的器件版本。

    此致、

    Stan