This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J722SXH01EVM:看门狗不会重新启动系统

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1551882/j722sxh01evm-watchdog-does-not-restart-the-system

器件型号:J722SXH01EVM


工具/软件:

您好 TI 团队、

SDK 版本:ti-processor-sdk-linux-adas-j722s-evm-10_00_00_08

/dev/watchdog 无法重新启动系统。

内核修改点:

UBOOT 修改点:

此修改仍然无效。 此修改是否正确? 是否还有其他需要修改的内容?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    11.0 SDK 具有该功能并经过验证。 您可以尝试比较相同的差异和交叉检查。

    - Keerthy