工具/软件:
您好、
我们正在尝试开发分辨率为 1764x1400 YUV422 8bpp 的新成像仪、使用串行器 935 和解串器 960 和 soc tda2px。
连接的更多信息。
通过初始配置、我们可以看到链路接通、但会立即失去锁定。 这是我们的配置、
您能否查看此配置并告知我们需要完成的任何额外配置
{0x01、0x01}、//数字复位
{0x1F、0x05}、// csi_tx 速度 (1.2GHz) 和 ref_clk_mode (PLL、clk –100MHz)
{0x4C、0x01}、//端口选择 P0
{0x58、0x5E}、//背面 CHn enb 2.5Mbps、背面 CHn CRC 生成器、I2C 直通所有// 50Mbps
//{0x58、0x58}、//后置 CHn enb 2.5Mbps、后置 CHn CRC 生成器、I2C 直通所有
{0x5C、((uint8)(lvdsSensorInterfaceInfo.serializerI2cAddr[0]<< 1U))}、//串行器别名加法
//{0x5C、0x30}、
{0x5D、(BOARD_OVT_X3N_I2C_ADDR << 1U)}、
{0x65、(uint8)(lvdsSensorInterfaceInfo.sensorI2cAddr[0]<< 1U))}、
{0x5E、(BOARD_OVT_X3N_I2C_ADDR << 1U)}、//传感器地址
{0x66、((uint8)(lvdsSensorInterfaceInfo.sensorBroadcastAddr << 1U))}、// Brdcast addre
{0x7C、0x40}、//端口配置
{0x6e、0x99}、// BC_GPIO_1 和 BC_GPIO_0
{0x70、0x1E}、// vcid 和数据格式 YUV(10 位)
{0x6D、0xBC}、//端口配置
{0xB0、0x1C}、
{0xB1、0x13}、
{0xB2、0x1F}、
{0xBC、0x00}、
{0x32、0x01}、
{0x33、0x01}、// CSI 通道计数 4、通道速度如果为 800、则为 0x11
{0x20、0x00}、//与 CSI 相关
{0x21、0x81}、//与 CSI 相关
//凸轮锁定销
{0x10、0x81}、//端口 0 -锁定状态 — GPIO - 0
{0x17、0x85}、//端口 1 -锁定状态 — GPIO - 7
{0x16、0x89}、//端口 2 -锁定状态 — GPIO - 6
{0x13、0x8D}//端口 3 -锁定状态 — GPIO - 3
----------------------------
串行器
UB935ConfigRegisters
{0x03、0x55}、
{0x02、0x71}、
{0x06、0x23}、
{0x39、0x18}、
{0x41、(lvdsSensorInterfaceInfo.serializerI2cAddr[0]<< 1)}、
{0x3A、(BOARD_OVT_X3N_I2C_ADDR << 1)}、
{0x42、(lvdsSensorInterfaceInfo.sensorI2cAddr[0]<< 1)}、
{0x0D、0xAA}、
{0x0E、0xA5}、
{0x32、0xE8}、
如果是 1
/*将默认 I2C 时钟速率更改为 100KHz */
/*默认值 0x82 = 74 千位/秒
0x64 = 100kbps
0x32 = 400kbps */
{0x0B、0x32}、/* SCL 高周期*/
{0x0C、0x32}
#endif