This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L-PROCESSOR-SDK:AM62L:关于 mmc0 超时打印

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1548228/am62l-processor-sdk-am62l-regarding-mmc0-timeout-print

器件型号:AM62L-PROCESSOR-SDK


工具/软件:

您好的团队、

我在启动过程中观察到超时打印、类似于中所述的 MMC 超时文档。 我正在使用的器件 MMC0 (eMMC) 指定 200MHz 下的 HS200 模式 、并且在引导过程中偶尔出现超时消息。 系统继续成功引导、eMMC 读取/写入操作正常。 我希望保持完整的 200MHz 性能、也不想降低速度。 我的疑问是、此类超时打印是否会在启动期间偶尔出现在 MMC0 上、以及在没有发生功能问题时可以安全地忽略这些超时打印、或者是否有建议的缓解措施来避免这种偶尔发生的超时而不会降低速度。 我将附加相应的超时日志以供参考。





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关此问题的任何更新都将有帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您能分享完整的引导日志吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prashanth:  

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prashanth:

    请检查并更新。

    此致、
    Dheeraj k