This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AP-Q1:VAIP_TDA4APQ1_GPU 电源

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1548019/tda4ap-q1-vaip_tda4apq1_gpu-power-supply

器件型号:TDA4AP-Q1


工具/软件:

您好专家

我们想使用 TDA4AP88、而不是 TDA4VP88。

1.哪些电源引脚用于 GPU? 是否使用了 VDD_Core 或任何其他电源引脚?

2.如果使用 TDA4AP88、电力线中的电容器是否会减少? 如果是、您可以分享原理图或链接到任何评估板原理图?

此致

Ratheesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.正确、GPU 由 VDD_CORE 供电。  

    2.如果您使用 TDA4AP88 与 TDA4VE88、则每个 DM 都会禁用 GPU 处理器。   使用 J721S2 功耗估算工具 (PET)、您可以选择 EVM 超集用例作为峰值负载的基线。 然后、只需将 GPU 资源使用量设置为 0%(而不是每个超集用例的 80%)、就可以看到 VDD_CORE 峰值负载估算降低~1.2A。 这是磁芯峰值负载减少 8.7%。 您应该能够将 POL 大容量电容降低类似的–8.7%、并在产品开发测试期间验证稳健的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bill 的反馈。 下表显示了 VDD_CORE 中电容器的分布。 如果我们希望降低 8.7%、电容器的分布应该是多少?

    47 μ F、1,210,0603 9.
    10 μ F、0603 6.3V 17
    3t 3.
    470nF、10V、0402 60
    总计 89

    此致

    Ratheesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill

    我可以减少的电容器的任何更新

    此致

    Ratheesh