This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6655:中的 POR_N 与 SYSCLK1/2/.7 相关

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1550143/tms320c6655-por_n-in-relates-to-sysclk1-2-7

部件号:TMS320C6655


工具/软件:

您好、  

您能解释一下数据表中标记的句子有什么含义吗?  

Ohaf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     上一篇 E2E 帖子中已经提到了有关延长复位的详细或清晰说明。  

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!  

    你能回答我的第一个问题在第一个帖子与此相关吗?  

    Ohad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad、

    您能回答我在第一篇文章中的第一个问题吗?  [/报价]

    我认为问题没有分配给我。  

    在您的问题得到回答后、我们可以关闭此主题吗?

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它已分配给您。 请阅读并回答我的第一个问题。  

    Ohad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad、

    我想您指的是这个问题“您能解释一下数据表中带有标记的句子有什么含义吗? “。 我希望前面有关类似主题的 E2E 主题 (https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/347286/c6678-prolonged-resets/1220344?) 中已经介绍了这方面的内容。  

    (复制自之前的 E2E)。

    我没有注意到这个主题中有任何其他问题。 如果我错了、请纠正我。

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个相关的问题帖子已经存在之前的最后一个问题:  

     TMS320C6655:中的 POR_N 与 SYSCLK1/2/.7 相关 

    请回答。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad、

    上述主题未分配给我。 我会在内部进行检查、并在一天内告知您。

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Betsy! 这对我来说是非常紧迫的。 正在等待 TI 的人员申请并咨询“考虑我的问题“。  

    Ohad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohad、

    e2e.ti.com/.../tms320c6655-por_n-in-relates-to-sysclk1-2-7  

    指派给硬件专家。 他将在美国时区返回。 因为延长的复位问题得到了解决。
    我们即将结束该主题的学习。  

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我阅读了前一篇文章、但我仍然不明白这意味着设备在通电期间不应保持在复位状态超过 5%的时间... ?? 究竟是什么的 5%?  

    Ohad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad、

    让我再次澄清这句话。

    如果您将器件保持在复位状态的时间过于频繁或过长、尤其是持续时间超过 1 小时或总通电时间的 5%、则会导致器件的可靠性逐渐降低。

    此致、

    Betsy Varughese.