This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:是否有一个从 M4F 内核读取全局时基计数器 (GTC) 的示例

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1551115/processor-sdk-am62x-is-there-an-example-of-reading-global-timebase-counter-gtc-from-the-m4f-core

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X


工具/软件:

是否有从 M4F 内核读取全局时基计数器 (GTC) 的示例?

我指的是这张票。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1477862/am625-reading-gtc-counter-from-m4f-caused-exception?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=read%20GTC%20from%20M4#

C:\ti\mcu_plus_sdk_am62x_10_01_00_33\source\drivers\GTC\V0

我正在使用上述 SDK、并将 GTC.c 和 GTC_soc.c 复制 到我的工程中。

但在构建之后, 软件不能  传递 RetVal = GTC_INIT ();

它将进入 HwiP_hardFault_handler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RAT 是否需要配置 RAT 以从 M4F 读取此 GTC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Vaibhav。

    请帮助检查此问题吗? 如果需要更多信息、请告知我们。

    非常感谢!

    Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经把它弄清楚了。 这是因为  CSL_WKUP_GTC0_GTC_CFG1_BASE 名称发生了变化。

    uint32_t baseAddr =(uint32_t) AddrTranslateP_getLocalAddr (CSL_WKUP_GTC0_GTCFG1_BASE);