This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:如何决定是否需要将特定的驱动程序保留为内置/内核模块/不将其包含在 menuconfig 中。

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1550565/am625-how-to-decide-whether-a-specific-driver-needs-to-be-kept-as-built-in-kernel-module-not-to-include-it-in-menuconfig

器件型号:AM625


工具/软件:

大家好、TI 专家。
请指导我、我应根据什么基础确定需要将特定的驱动程序保留为内置/内核模块/不包括在 SDK 的 menuconfig 工具中。
就像在以太网部分中一样、我们使用了 LAN8720A phy。 因此、我需要删除 defconfig 中已包含的所有其他不相关的驱动程序。
我的最终目标是获得轻量级的图像和较少的模块。 所以、请指导我如何操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    遗憾的是、我们没有关于如何优化内核大小以删除未使用的驱动程序的建议。 我认为这必须是一个在网络上搜索的主题。 在以太网 PHY 主题中、我同意您关于禁用未使用的驱动程序的建议、因为您的电路板上只有一个 PHY。

    此致、

    Schuyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、但如何知道是否需要特定的驱动程序、比如我使用的是 USB 摄像头、那么如何禁用 CSI 摄像头的所有驱动程序并仅启用 USB 摄像头驱动程序。 类似的是、他们的任何指南或手册都可用于此目的?